This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9161:如果输入电压低于100mV、则输出不稳定、以轨至轨方式运行

Guru**** 2500835 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1394242/tlv9161-output-unstable-if-the-intput-is-less-than-100-mv-rail-to-rail-operation

器件型号:TLV9161
Thread 中讨论的其他器件:TLV9162TINA-TI

工具与软件:

各位专家、您好!

我们正在尝试模拟 https://www.ti.com/product/TLV9162中给出的 TLV9162模型 ,使用"设计工具和仿真"

我们尝试了一个简单的电压跟随器与非反相输入,为它提供5 KHz 正弦输入,偏移为1V,振幅为1V,单电源配置为 V+ 3.33V。

请注意,当输入接近0V(小于约100mv )时,输出变得不稳定。

如果我们在某种程度上违反了运算放大器参数、您能符合吗?

我们在15V 电源下尝试了相同的电路并获得了类似的结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、AK、

    这不是预期的行为。 我认为有一种内部钳位结构导致了这种行为。 我们将努力解决这个问题。 同时、我会尝试使输出电压远离输出级的线性范围。 我相信在该模型中、最差的典型规格是目标值、即从 V-变为85mV。

    另一点是、我们不支持 LTspice、该模型在 TINA-TI 中的运行情况更好(请参阅下面的)、其中该行为仅在超出线性输出范围的第一个实例中可见。

    此致!
    Jerry