This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA333A-OPA333:EP 的稳定性检查

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333, OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1393105/opa333a-ep-stability-check-of-opa333

器件型号:OPA333A-OPA333A. EP
主题中讨论的其他器件:OPA333、INA333

工具与软件:

您好!

您能简要介绍一下如何评估随附的仪表放大器配置的稳定性吗?

e2e.ti.com/.../OPA333_5F00_Stability_5F00_analysis.TSC

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kavindu,

    检查稳定性的最简单方法是使用小信号方波电流源激励输出并确定近期的过冲(25%或更少的过冲 )、从而运行瞬态仿真(相位裕度>45度)、 如下所示。

     您知道、 我们有基于 OPA333的 INA333仪表放大器、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您提供的有用信息。 但当我尝试同样在这一端,我得到了类似下面的东西。 如果必须更改任何设置、请告知我。

    您还可以建议选择刺激的频率。

     

    此致、

    Kavindu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 U3与电源连接不良-请使用随附的原理图。

    e2e.ti.com/.../OPA333_5F00_Stability_5F00_analysis-ML.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它起作用了。 谢谢你。