This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339:寻找高速(>200MHz)脉冲发生器

Guru**** 2652585 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T34, LM339, TLV3601, TLV3801, SN74LV1T00, SN74AUP1T57, TLV3603, SN74LVC1GU04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1392261/lm339-looking-for-high-speed-200mhz-pulse-generator

器件型号:LM339
主题中讨论的其他器件: TLV3601TLV3801SN74LV1T00SN74AUP1T57、SN74AUP1T34 TLV3603SN74LVC1GU04

工具与软件:

您好、TI 专家!

目前正在寻找速度非常高(>PWM 200MHz)的方波信号发生器 IC 或类似产品(例如脉冲发生器)的声波信号发生器。 我会将信号发生器高速正弦波形输出转换为方波、作为 PCB 上的输入。 听起来 LM339可以完成工作、您能提供详细的原理图/图表来展示如何实现、还是为其提供 SPICE 模型?  

谢谢!  

Harris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hua:

    LM339绝不会通过200MHz。 如果你幸运的话、这家餐厅的最高水准是1MHz。

    您将需要一个速度快于~2.5ns 的高速比较器、以获得干净的输出。 越快越好。

    您的输入信号电平是多少?您期望的输出电平是多少?

    当您进入纳秒范围时、我会警告您、边沿速率太快、以至于大多数比较器将具有 LVDS 或某种程度的降低输出摆幅。 在这种速度下、您将找不到任何摆幅大于5V 的东西。

    我首先以 TLV3601作为起点。 标准推挽输出的功率级。 TLV3801系列具有 LVDS 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在200 MHz 处、脉冲长度为2.5ns。 LM339具有1300ns 的传播延迟。 您需要一个高速比较器、如 TLV3601。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我咨询了 TLV3601及其系列。 我同意我需要一个这样的高速比较器(作为缓冲器)。 但是、TLV3XXX 系列没有施密特触发特性、因此我可以看到输出可以在转换期间非常快速地上下切换。 然后、我找到了一个适用于 SN74LV1T00的 pspice 模型、它非常适合我想要的功能。 不过、输入正弦波频率仅高达120MHz (希望实现200MHz)、VCC 只能达到3.8V (希望实现5V VCC)。 我能否找到具有施密特触发器、还能获得更高输入频率范围和更宽 VCC 范围的比较器? 我找到了 SN74AUP1T34和 SN74AUP1T57。 它们的频率都更高、但 VCC 可能会受到限制、我找不到 PSPICE 模型。 您能否为他们提供未发布或即将发布的 PSPICE 模型? 或者、您能否推荐其他具有 PSPICE 的类似 IC?  

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hua:

    "Schmidt 触发器"=迟滞。 "施密特"触发逻辑门会增加内部迟滞。 迟滞是上限阈值与下限阈值之间的差值。 逻辑门看起来具有100-300mV 的迟滞。

    高速比较器具有少量(3mV)的内部迟滞、可防止抖动(向上/向下)。 如果需要、还可以添加外部迟滞。 因此、比较器具有更精确的跳闸点(设定阈值的±1.5mV)。 如果阈值(基准)恰好位于正弦波的中间、那么这会使输出更对称。

    TLV3601最高可达5V、是您的最佳选择。 TLV380x 的最大值为4.2V 速度越高、需要越小的器件、而较小的器件的击穿电压越低、因此电源电压会降低。

    同样、输入正弦波的输入(VOH 和 VOL)是多少? 您需要什么输出电平? 5V 将很难保持干净。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀。。。 我的意思是±1.5 M V -不是1.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    找到的 TLV3603可提供我需要的功能。 只是很好奇... 我能否使用两个小型的快速逆变器来构建高速缓冲器电路? 我想这样也可行吗?  您可以推荐小型高速反向器或小型高速缓冲器 IC 吗?  

    输入 VIH=5/5.5V、VIL=0V、VOH = 5/5.5V、VOL = 0V。  我希望100MHz、150MHz 和200MHz 中所有三种用例的仿真。   

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有快速缓冲器、但最快的逻辑系列 AUC 在2.5V 以上不工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、

    那么、TI 是否有5V MOSFET 高速逻辑简单反向器(1N+1P)或缓冲器(2N+2P)? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最快的5V 逻辑系列是 LVC。 SN74LVC1GU04是非缓冲反向器、但最坏情况下的传播延迟仍为3ns 或更长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVCGU04 似乎 与 SN74LVCG04相同。(pspice 模型是相同的)。 LTSPICE 可以读取此模型。 我想用 cadence 虚拟来模拟它,但 Iooks 对我来说, cadence 工具不能读取一些 语法(如子电路和数学函数)。 我记得栅极驱动器 LMG12XX Famliy Pspice 或幽灵模型与节奏一起使用。 这人为什么不能? 您能否 为 SN74LVCGU04提供节奏兼容的 SPICE 模型?   谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hua:

    您能否使用  SN74LVCG04发布新帖子、以便负责的团队可以为您提供有关建模的信息?  

    谢谢!

    HO