This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA140:多大的输入电容容差?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1392917/opa140-what-s-the-input-capacitance-tolerance

器件型号:OPA140

工具与软件:

您好、数据表提示标称值为7pF。

如何控制这个7pF? 经过修整的电容可以始终与该数字匹配? 此参数的容差是多少? 是否会随温度变化?

这个值与我的设计密切相关、因为它将直接影响 CF 调整

www.ti.com/.../sboa538

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    OPA140 (以及大多数运算放大器)的差分和共模输入电容是寄生阻抗分量。  它们未经修整、也未经控制参数测试。  寄生输入电容主要因工艺和器件差异而异。 保守估计、 在整个器件和工艺变化范围内、精度为±30%。  对于您的应用、 在整个器件和工艺变化中保守地占±30%应该就足够了。

    谢谢。此致、

    Luis   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、感谢您的回答。

    如果我购买卷带、我是否还应该在卷带内期待该变体?

    因为我可以购买卷带、对一些样片进行特性鉴定、更改 BOM 并制作它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    放大器电路的寄生输入电容是来自 JFET 输入级的 CGS 和 CDS 寄生电容、以及封装和 PCB 板的寄生电容的函数。  但是、如果样本属于相同的批次/卷带、我预计运算放大器的输入共模电容变化更小、 比该批次的平均电容高出/低几个百分点以内。   

    由于您将测量此特定批次的几个样本中的输入电容以及此设计中的寄生 PCB 电容、因此这可能允许您估算输入电容、以便按照应用手册中的讨论调整 CF 补偿电容器。   

    谢谢。此致、
    Luis