This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:I2C CLK 速度为100kHz 器件

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1393847/ina219-i2c-clk-speed-is-100khz-parts

器件型号:INA219

工具与软件:

您好、支持团队

我们是否具有与 INA219BIDCNR 类似的功能、但 I2C CLK 速度是100kHz 器件?

如有任何建议、请告知我。

谢谢!

此致。

Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    μ I²C 时钟由主器件决定。  I²C 模式 μ A 从器件(如 INA219)与100kHz 主器件完全兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    正如 Clemens 所说、INA219将与100kHz 主器件兼容。

    此致!
    Mallika Senthil