This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4227:有关 OPA4277UA/2K5的问题

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1395271/opa4227-questions-about-opa4277ua-2k5

器件型号:OPA4227
Thread 中讨论的其他器件:OPA277

工具与软件:

嗨、团队:

我是 FAE Jayden、ZTE 正在评估 OPA4277UA/2K5、他们对该器件有一些问题:

  1. 当用作电压跟随器时、如果输入悬空、输出会是什么样的? 输出电压是多少?  请您解释一下这种情况的原理吗?
  2. 此器件是一款四通道集成运算放大器。 如果其中一个运算放大器的输入悬空、其他通道是否会受到影响?  

非常感谢

BRS

Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下答案:

    1. 当用作电压跟随器时、如果输入悬空、输出会是什么样的? 输出电压是多少?  请您解释一下这种情况的原理吗?

    输出最终输入悬空的情况取决于输入偏置电流(IB)的方向。 如果输入偏置为正(IB 方向进入输入端子)、则输入将下降、从而将输出驱动至负电源轨。  对于 负 IB (IB 电流流出输入端子)、输出将被驱动至接近正电源轨。

    但是、如果具有内部输入偏置消除功能的 OPA277、则 IB 可能具有任一极性(请参阅下面的+/-符号)。  在这种情况下、根据实际的 IB 方向、输出最终将接近任一电源轨。

    输出电压摆幅范围(见下方)-比(V-)高0.5V 或者比(V+)低1.2V 来显示输出与任一电源轨的接近程度。

    1. 此器件是一款四通道集成运算放大器。 如果其中一个运算放大器的输入悬空、其他通道是否会受到影响?

    如果一个通道的输入保持悬空、则其他通道不应受到影响。  但是、具有悬空输入的通道的输出将在其中一个电源轨上达到饱和、这 可能会导致 静态电流 IQ 增加。   因此、建议将未使用的通道始终偏置在1/2 Vs (例如在电源轨之间使用电阻分压器)、以便输入和输出保持在指定的线性范围内。