This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296A-Q1:INA296A4和 INA296B4

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1395029/ina296a-q1-ina296a4-and-ina296b4

器件型号:INA296A-Q1

工具与软件:

大家好、

我要尝试测量分流器上的压降、并使用 INA296A4 (也尝试使用 B4版本)、增益不接近于100。 相反、我继续测量4到6的增益、有时甚至大约为1。 我还尝试了在外部将器件连接到电源、并在 IN+和 IN-处提供10mV 的电压、输出也约为10mV (我假设我的布局可能会产生负面影响)。 增加 IN+和 IN-电压时、增益会增加到大约4或5。 如果通过分流器提供电流、我会产生相同的效果–没有变化、增益最多为4至6。  

你有什么建议或想法可能会出什么问题吗? 希望能提供一些意见。 如有进一步的问题、请告诉我。 下面是电路和布局图:


基准1和基准2相互连接、并连接到2.5V 的外部电压基准 IC (提供2.499V)

  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提前感谢您的帮助、并告诉我是否可以提供进一步有用的信息、以便更好地了解情况。

    谢谢、
    垂直

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在五个输入/基准/输出引脚上测量的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    因此、IN+到 IN-为10mV、Vref 为2、49V、Vout 约为2、58V。  

    随着 IN+至 IN-的增加、增益会趋向于5或6。

    感谢您的观看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vlad、

    您是否能够在 R2和 R3之后的器件引脚上直接测量?  输入引脚处的 Vcm (相对于 GND 引脚的电压)是多少?  INA296输出端的电压是什么。  输出端是否具有大电容?  除非隔离电阻大于200Ω、否则请确保电容器小于1nF。

    我提到了我希望在所提供的信息中找到的所有内容。  我使用此器件以及通过此器件的其他用户进行调试时不希望器件出现这些问题。

    此致、

    Javier