This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA500:差分至单端输出转换

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1302, INA500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1394349/ina500-differential-to-single-ended-output-conversion

器件型号:INA500
主题中讨论的其他器件:AMC1302、

工具与软件:

各位专家、您好!  

在我的上一主题中、我们没有掌握关于输入传感器的太多信息、现在我们知道输入是 AMC1302隔离放大器。

是否可以将 OUTP 和 OUTN 直接连接到 INA500B 输入端?

请注意、INA500B 将采用单电源3.3V 工作、而低电压侧 VDD 2电压也将为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以;INA500旨在替代此类分立式差分放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi AK、

    克莱门斯是正确的。 INA500可替代上面显示的分立式实施。  

    我想补充一点、您已经展示的实施方案是一个增益为1的差分放大器。 如果您要重新创建该电路、建议使用 INA500A、因为该电路的增益为1、而不是增益为1/2的 INA500B。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴我们能提供帮助!  

    此致、

    Robert Clifton