This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA818:与 OPA818的 PCB 设计问题(V-和 Vout 下的切口平面)

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1394402/opa818-pcb-design-question-with-opa818-cutout-plane-under-v--and-vout

器件型号:OPA818

工具与软件:

您好、TI 团队和论坛用户。  

首先、希望大家都做得很好。  

我们使用多个 OPA818完成 PCB 板设计。 第一种是 TIA、而其他则是经典的运算放大器。  

我们放大由500ns 电流脉冲组成的 SiPM 光电二极管。  

在 PCB 布局上、数据表建议所有放大器的 V-和 Vout 下不要有任何平面。  

您是否确认我们必须删除下的所有飞机? 也是 outter 一在视点侧? 而不在反馈引脚上?

在1个运算放大器上、我们在下一个电阻器(下一个用于增加增益的放大器的50欧姆)之前的输出端有一个相对较长的轨道(16mm)。  

为此、我们应该移除所有轨道下方的平面、还是要安装0欧姆电阻器?  

感谢您的帮助、  

祝您度过美好的一天!  

Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

     建议移除放大器输入和输出引脚正下方的平面。 明天我可以和大家分享一些关于 TIA 布局示例的资源。 对于输出端的长导线、最好在第一个放大器的输出引脚附近放置一个0欧姆电阻器、在测试期间、如果由于长导线的寄生效应而需要隔离、这可能会很有用。

     是否也确保引线在50欧姆时阻抗匹配? 您的 PD 是否靠近第一个放大器的输入引脚?  

     是否可以共享您的 PCB 的图像?

    谢谢!

    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    首先感谢您的答复。

    当然我可以和大家分享这个电路板设计。 它在 Altium 上,我可以压缩项目并发送给您吗? 可以通过邮件吗?  

    感谢您的帮助、  

    Simon