This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302:在放大器输出端进行电压确认

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, AMC1302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1393698/amc1302-voltage-confirmation-on-the-output-of-amplifier

器件型号:AMC1302
主题中讨论的其他器件: AMC1311

工具与软件:

你好

看看数据表中的典型应用电路:

请您确认、OUTP、OUTN 上的电压与 GND2的关系是什么

我们是否可以将带有.r.t GND2的 OUTP 用作仅接受单端输入的 ADC 的单端输入?

V (INP)-V (INN)[MV] V (OUTP)-V (GND2)[伏] V (OUTN)-V (GND2)[伏]
-50. 0.4. 2.5.
0 1.05 1.05
+50 2.5. 0.4.

上表是通过"图8-4"推导得出的。 的输出信号阶跃响应"一文中所述。

同样、您也可以对 AMC1311确认相同的操作:

V (IN)-V (GND1)[MV] V (OUTP)-V (GND2)[伏] V (OUTN)-V (GND2)[伏]
0 1.4. 1.4.
+2000 2.5. 0.5.

上表源自"图9-4。 "的输出信号阶跃响应"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi AK、

    感谢您的提问。  

    这两款器件的数据表都有一个标题为"差分至单端输出转换"的部分、详细说明了如何使用运算放大器将差分输出转换为单端输出。 这是获得整个输出范围的最佳方法。

    或者、如果您不希望包含额外器件/级、则可以只将一个输出(例如 OUTP)馈送到 ADC 的输入端。 但是、为此、建议您通过10k 电阻器将其他输出(OUTN)接地、以获得最佳实践。  但是、这会 牺牲输出范围的一半、并且不包括滤波。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva、感谢您的快速回复。

    1.您能否确认我的 OUTP 和 OUTN 的幅值是否正确地映射到我的第一篇文章中的表格中提到的输入。

    2)

    是的、我知道我们需要一个第二级运算放大器来将差分信号转换为单端信号、但目前我们仅使用 OUTP 或 OUTN、而且由于目前硬件限制、无法添加额外的运算放大器。

    或者、如果您不想包括其他设备/级、您只需将一个输出(如 OUTP)输入 ADC 即可。

    您能否确认、如果我们使用 OUTP、与输入相比、相位差将为零。 如果使用 OUTN、与输入相比有180度的相移?

    3)

    然而、要做到这一点、我们建议您通过10k 电阻器将其它输出(OUTN)接地、以获得最佳实践。

    我明白、如果我们只是让 OUTN 保持悬空、还是必须将其下拉至接地、会出现任何问题? 它是否会以任何方式改变 OUTP 的幅度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi AK、

    1) 1)当然、对于 AMC1302、此图应该有助于阐明:

    输出以 VCM 为中心:

    @-50mV 输入:VOUTN = VCM +1.025;VOUTP = VCM - 1.025 -> VOUTP - VOUTN =-2.05

    @0V 输入:VOUTN = 1.44V (VCM)、VOUTP = 1.44V (VCM)--> VOUTP - VOUTN = 0V

    @50mV 输入:VOUTN = VCM - 1.025;VOUTP = VCM + 1.025 -> VOUTP - VOUTN = 2.05

    对于 AMC1311:

    输出以 VCM 为中心:

    @0V 输入:VOUTN = 1.44V (VCM)、VOUTP = 1.44V (VCM)--> VOUTP - VOUTN = 0V

    @2V 输入:VOUTN = VCM - 1;VOUTP = VCM + 1 -> VOUTP - VOUTN = 2

    2) 2)我认为上述图表应该有助于澄清一点。 您应该能够将 OUTP 或 OUTN 用于这些目的、它们应该只是彼此的反比。

    3) 3)如果您不将另一个输出连接到某些内容、则可能会出现振荡或意外行为。 我们建议接地以获得最佳实践、因为将另一个引脚悬空不是我们定义的行为。  

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="574065" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1393698/amc1302-voltage-confirmation-on-the-output-of-amplifier/5335787 #5335787"]

    @-50mV 输入:VOUTN = 1.025;VOUTP =-1.025 -> VOUTP - VOUTN =-2.05

    @0V 输入:VOUTN = 1.44V、VOUTP = 1.44V -> VOUTP - VOUTN = 0V

    @50mV 输入:VOUTN =-1.025;VOUTP = 1.025 -> VOUTP - VOUTN = 2.05

    [报价]

    关于 AMC1302:您如何具有负电压(-1.025v)、您能说明一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi AK、

    我在邮件中澄清了。 由于输出以 VCM 为中心、因此输出仍将处于绝对最大额定值范围内。 希望这对您有所帮助!

    此致、

    EVA