This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:INA240A3内部电阻值

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1394622/ina240-ina240a3-internal-resistance-value

器件型号:INA240

工具与软件:

您能告诉我 INA240A3中的 Ri 和 Rf 值吗?

我知道比率 Rf/Ri = INA240A3_GAIN =100 [V/V]。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试从典型的输入偏置电流中推断出电阻:

    但无法保证确切值、甚至无法对其进行修整。 进行修整只是为了获得精确的1/100比率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yosuke、

    此外还有一些其他电路未显示。  因此、如果您可以解释您要解决的问题、那么我或许可以解决它。  此外、通过仿真可以进行一些初始调试、从而了解器件在应用中的工作原理。   

    此致、

    Javier。