This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4524:有关耐受输入共模的问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4524, INA149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1394593/ths4524-questions-about-the-tolerated-input-common-mode

器件型号:THS4524
Thread 中讨论的其他器件: INA149

工具与软件:

您好!

我对 THS4524的容许输入共模有一些问题。
当我阅读其数据表时、 下表中会显示有关所容忍输入共模的信息:
第一个问题: 我不理解术语"共模输入电压低"和"共模输入电压高"。 它们是什么意思?
此外、似乎为以下各项提供了这些电气特性:
  • 特殊条件(请参阅以下摘录)。
  • 特定的测试电路(请参阅下面的示意图)。
第二个问题: 由于我的 THS4524实例化 与此测试电路(和这些条件)不完全匹配、是否可以拥有 THS4524的容许输入共模:
  • 直接放置在其 Vin+和 Vin-引脚上(非通过该测试电路)。
  • 以及根据 Vs+/Vs-电源值?
我希望获取的信息级别与 INA149数据表中提供的信息相匹配(参阅以下摘录):
我 提前感谢您 的帮助。
此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.范围的下限和上限有不同的规格。 在25 °C 下、典型范围为−0.2V 至3.7V、在所有温度下保证的最坏情况范围为0V 至3.5V。 (换句话说、它需要1.5V 至正电源的余量。)

    2.所示的共模范围没有测试电路。 (图57显示的是共模抑制。) 输入电压直接在引脚上测量、1.5V 失调电压应恒定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据我的理解、正电源需要1.5V 的余量(在输入共模上):

    • 以获得输入共模容差、或者

    • 为了给差模留出裕度并满足可接受的输入电压限制(参阅下面的摘录)、此时对 THS4524应用了共模和差模?

    提前感谢您的回访。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白你对"宽容"究竟是什么意思。

    当您保持在输入电压共模范围内时、器件将得到正常工作的保证。
    当您保持在绝对最大额定值范围内时、器件保证不会损坏。