This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:转换时间更短的器件

Guru**** 2537360 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA228, INA238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1394556/ina226-device-with-less-conversion-time

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件: INA228INA238

工具与软件:

嗨、团队:  

对于 INA226、最短转换时间为140us。 客户觉得时间太长了。 我们是否有 转换时间短 而其他规格相似或更好的器件?  

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    我推荐 INA228  (20位、带累加器) 和 INA238 (16位)、它们都与 INA226引脚对引脚兼容、并且 INA238的转换时间为50us。
    INA228具有更高的精度、而 INA238具有与 INA226相当的精度和准确度。

    此致!

    Mallika Senthil