This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] JFE150:PSpice-for-TI:JFE150符号

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: JFE150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1394145/jfe150-pspice-for-ti-jfe150-symbol

器件型号:JFE150

工具与软件:

我正在尝试使用 JFE150器件在 PSPICE 中创建一个原理图。 在搜索此器件的器件时、会返回名为 JFE150_ALL 的器件。 我可以从模型文件和 jfe150_test_circuit 目录中的 png 文件中看到、有三种不同的符号反映了用于仿真的设备的不同强度。

但是、当我尝试放置符号时、我收到一条错误消息 ORCAP-2398、指出相应的 olb 文件不可用。 在目录中、我发现文件实际上存在。

由于具有多个符号、是否需要一些特殊的方法来放置此组件?

我在文档中找不到关于这种情况的任何信息。

谢谢!

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:  

    您能否右键单击项目树中的设计高速缓存并选择清理? 确保在_all OLB 文件中选择3个模型选项之一后。  

    或者、可以直接从如下所示的产品页面下载该模型。 我找到了另一个具有相同问题的类似帖子、可以在此处找到:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388817/pspice-for-ti-tps562206-error-orcap-2398?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ORCAP-2398#

    此致、

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的答复!

    我确实清理了设计缓存、但这并没有改变这种情况。

    我仍然收到相同的错误:

    我认为我的问题不是模型或仿真步骤、而是选择放置哪个符号的实际过程。

    您能否详细说明选择和放置特定模型符号的机制?

    谢谢!

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    添加此组件的过程应该与其他组件没有任何不同之处。 也就是说、我可以放置 JFEx140、但会得到与您对 JFE150相同的误差。 我已经让我们的建模工程师知道了。  我可能不会听到我们的建模工程师的反馈,直到明天,我应该能够提供进一步的指导。

    在同一时间,你可能会尝试一个工作,刚刚对我有用。 解决方法是从上面的产品页面下载模型、打开下面文件夹中显示的 JFE150_TEST_CIRCUIT.DSN 文件。 从那里、我可以将 JFE150复制粘贴到新项目中。 这不是一种理想的方法、但这可能会让您在我们找出根本原因时暂时处于工作状态。  

    或者、Tina TI 是免费的且用户友好、而且我知道这肯定是有效的。 如果你决定走这条路,如果你不熟悉 Tina ,我会很乐意让你开始跑步。 我们可以在 WebEx 上进行介绍。

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的评分,感谢您发送编修。

    我"很高兴听到"您遇到了相同的放置问题、因此它肯定是程序问题而不是安装问题。

    我之前已经启动并运行 TINA、但在查看 JFET 符号模型列表下方时、我没有看到其模型包含 JFE150。

    虽然我本来可以安装它、但我只是选择了 PSPICE 路线、因为我是一名老的 OrCAD 用户、看到他的模型已经在那里。

    我确实下载了 JFE150 PSPICE 瞬态参考设计模型、并能够将 JFE150符号从其中一个原理图复制到我的中。

    它确实生成了一个网络列表、但存在一些错误、我还没有发现这些错误。

    请告诉我,模特们告诉你关于这种情况。

    谢谢!

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:  

    我们的建模工程师也能够重现此问题。 以下是他的回应:

    "我也能够重现问题。 但是、在策划时、我并不记得看到这个问题。

    然而、目前更好的选择是从 TI 产品文件夹下载 JFE150的 PSPICE zip 文件。 解压缩文件以查看 OLB 文件。 然后、用户能够将这个 OLB 文件和模型 LIB 文件复制到项目工作区。 在项目视图中、将复制的 OLB 文件附加到库。 然后可以实例化它。"

    在此期间、他正在研究这一问题、以便在将来得到解决。 对于 Tina、我经常从产品页面下载参考设计并将其复制到新项目中。 很抱歉此问题给您带来不便。 请告诉我上述建议是否仍然无效、我们会进一步研究、以便提供更多协助。

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我遵循上述建模工程师的工作方法、一旦我意识到需要直接通过"放置零件"命令而不是从零件搜索窗口来成功放置零件。

    再次感谢你和调酒师在这方面的帮助,因为我相信我是好的!

    此致、

    Robert