This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM193-MIL:LM193 28V PSpice 模型

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1395247/lm193-mil-lm193-28v-pspice-model

器件型号:LM193-MIL
Thread 中讨论的其他器件:LM339

工具与软件:

您好!

我正在研究在不同频率下运行的器件的响应。

它与 电压电源引脚上的28V 一起使用,我知道你们提供的 P-SPICE 模型是当器件工作在5.1V 时。 我想知道您是否有一个用于28V 情况的模型、或者对5.1V P-SPICE 文件进行任何修改、以使运算放大器的性能更加接近28V 情况。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    抱歉、我们没有28V 模型。 我能找到的都是5V 模型。

    其中一些较旧(20余年)的模型确实具有更高的电压模型、并将具有.30_1扩展-但由于数据表表规格是5V 电源电压、因此没有扩展。

    您正在查看的模型是简化的晶体管级模型。 更改参数很复杂、因为需要更改晶体管参数。

    响应时间不会随供应的变化太大。  看到的最大速度变化是上拉电压是否也从5V 变为28V、因为这会在更宽的电压摆幅范围内改变上升和下降时间的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上拉电压也设置为28V、上升和下降时间是否会显著变化?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    变为28V 的上拉电压 会增加下降时间、因为对充电至更高电压的输出电容进行放电需要更长时间、并且应该会缩短上升时间、因为更大的电流会流入输出电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    请参阅 LM339系列应用手册的第6.2节。 并说明了上升时间。

     用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

    您可以通过使用16欧姆的电阻值来预测下降时间-这是低电平时输出的平均等效"Rdson "。