This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA293:适用于1MHz 交流电流测量的设计

Guru**** 2768615 points

Other Parts Discussed in Thread: INA293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1390903/ina293-design-for-1mhz-ac-current-measurement

器件型号:INA293

工具与软件:

您好!

我已经使用 INA293计算了 Rshunt 选择和用于在1MHz 带宽下测量交流电流(高达1A)的电流范围。
我想确认我的方法是否正确。


[背景]
-测量目标:交流电流(最大1A ,旨在尽可能低的电流测量)
-频率带宽: 1MHz
- IC 使用: INA293 (我以前在 E2E 上收到了关于 INA296的建议,但由于可用性问题,我正在使用 INA293)

[设计过程]
1.数据表中的图7.1中估算的1MHz 所需的最小输出电压
INA293x1→0.15V、INA293x2→0.3V、INA293x3→0.75V

2.考虑1MHz 元件失真的压摆率限制
2.5V/μs μ s = 2 ×π× 1MHz×A
∴A≈0.397V
为了维持高达1MHz 的未失真频率特性、将最大输出电压限制为2A = 0.795V

为实现更宽的电流范围、选择了20V/V 的 INA293x1增益

4. Rshunt 选择的条件:
Imax×Rshunt× 20V/V < 0.795V
IMIN×Rshunt× 20V/V > 0.15V

5.从 E24系列中选择 Rshunt、搜索 Imax > 1A 的值

[结论]
增益= 20V/V、Rshunt = 39mΩ
Imax = 0.795÷20÷0.039 = 1.020A
Imin = 0.15÷20÷0.039 = 0.192A


此设计过程和结论是否存在任何问题?
具体而言、如果您在考虑压摆率限制的情况下对将输出电压限制在0.795V 的有效性提出意见、我将不胜感激。

此致、
Yohzan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yohzan:

    则应将 Imax 设计为更接近满量程。  在更高的电压下具有最佳带宽。 我们有一个工具可以查看下面的误差并选择最大的 Rshunt。

    https://www.ti.com/tool/CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL

    https://www.ti.com/tool/CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好

    很抱歉我的答复出现延误。
    非常感谢您花时间回答我的问题。

    经过仔细考虑、利用您提供的信息、我能够解决此问题。
    正如您正确指出的、我咨询过的设计中的 Imax 确实太低了。
    您推荐的工具也很有用。

    再次感谢、此致、
    Yohzan