This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA328:全波整流器、单电源、具有可调电平警报。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA350, OPA328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1394375/opa328-full-wave-rectifier-single-supply-with-adjustable-level-alarm

器件型号:OPA328
主题中讨论的其他器件:OPA350

工具与软件:

您好!

只是尝试设计电流传感器监控器。 如果双向电流超出允许的裕度、我需要获得一个警报。 脉冲正常、其余的可以在 FPGA 中完成。

为了减少对两级监控的需求、我使用全波整流器。 液位手动调整。 (科学仪器、无大规模生产)。

是否有任何建议可以改善此电路?

是否可以使用 OP328的 TINA 模型、因为这可能是比 OPA350更好的选择?

感谢您修订电路。

此致

Gerhard

e2e.ti.com/.../Sync-Rectifier-V3.TSC