This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7031-Q1:TLV7031-Q1 VCC 短接至 Vbat 故障模式

Guru**** 2386680 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7031-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1395162/tlv7031-q1-tlv7031-q1-vcc-short-to-vbat-failure-mode

器件型号:TLV7031-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户在其系统中使用 TLV7031-Q1。 他们发现了 VCC 短接至16V 的一种失效模式。 实际测量值为~10V (因为两者之间有电阻器)。 您能否分享一下 IC 是否会由此损坏以及故障模式是什么?  

谢谢

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这会偏离绝对最大额定值、可能会使器件降级并损坏。 确切的故障模式不可预测、但可能包括任何其他引脚短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    是的、这很可能会损坏器件、因为超过了 Clemens 提到的7V 绝对最大 Vcc 电压。

    此致!

    Michael