This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2333:OPA2333SHKJ

Guru**** 2506045 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1395309/opa2333-opa2333shkj

器件型号:OPA2333

工具与软件:

我们已经使用了 LOT# 2245B、2244B 和2245A 中的 OPA2333SHKJ、发现其中一个的 OUTA (U3-1)为4.04V、它应该是0V。  我们测试了这一块、+INA (3引脚)/V-(4引脚)处于开路状态。

您可以检查两点吗、

1.      首先,如果有任何关于 OPA2333SHKJ 的索赔报告有类似的问题。

2.      这一问题是否可能在装运后发生。

 

谢谢!

 

此致、

 

Tark Inukai / IPO, Sr. COM 端口

JAE Electronics、Inc.(Sugar Land、TX)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tark:

    所有器件都要进行最终测试、因此 OPA2333无法在+INA (引脚3)和(V-)之间断开并且仍然无法通过测试。  因此、问题是如何进行测量?  您是否在引脚3和4之间使用欧姆计且所有其他引脚都悬空? 如果是这样、两个引脚之间有一个 ESD 二极管、根据仪表连接的极性、它们可能显示为有限阻抗(正向偏置二极管)或非常高的阻抗(反向偏置二极管或开路)。  如果电表显示两个方向开路、这意味着 ESD 二极管(以及可能的输入级)已因过压或 ESD 事件而损坏。