This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3095EVM:评估板层结构

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3095EVM, THS3091EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1393636/ths3095evm-evaluation-board-layer-structure

器件型号:THS3095EVM
主题中讨论的其他器件: THS3091EVM

工具与软件:

我正在评估用于 THS3095EVM 的评估板、
您能告诉我用于评估板的板的层配置吗?
我想知道每层之间预浸材料的厚度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keita、您好!

    请参阅我的下面层堆叠的屏幕截图。  THS3095EVM 与 THS3091EVM 相同、是8层板(内层为 GND 平面)。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    谢谢你。
    我又收到一个问题。
    THS309x 数据表的第28页写入了以下内容。

    现在来看、它有4层、而不是8层。 你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keita、您好!

    我现在使用一组不同的板级配置文件进行确认。  一旦可以确认或更新我提供的堆叠、我就会更新该主题。

    我确实拥有的文件很旧(从2002年开始)、似乎难以在较新版本的 PCB 设计软件中打开。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    谢谢你。

    我理解。
    请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keita、您好!

    我找不到工作文件或打开现有文件。  我似乎只有钻孔文件、没有展示此确切板的堆叠。

    如果您正在寻找制造 EVM 进行评估、另一个适用于 THS3095DDA 的 HSAMPS 板是否会有所帮助?

    如果需要、我还可以帮助向您发送板。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    谢谢你。

    没关系、因为我只是想知道以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keita、您好!

    我可以着手测量一根迹线、您可以使用这根迹线了解板上迹线的50欧姆匹配特性阻抗。

    否则、这可能是我们目前无法提供的。

    谢谢 Keita。

    此致!

    ALEC