This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1812:关于 TLV1812输入端的振荡问题

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1812
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1395038/tlv1812-regarding-the-problem-of-oscillation-at-the-input-of-tlv1812

器件型号:TLV1812

工具与软件:

您好!

我使用 TLV1812作为窗口比较器。

下面电路原理图中 TL1812的引脚2正在振荡。

当输入电压降至-22mV 的基准电压以下时、会发生振荡。

输入电压低于+22mV 的基准电压时、不会振荡。

您能想到什么可能导致它的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的电路没有迟滞。 MΩ 正反馈(例如、从输出到同相输入的1M Ω)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    如果在某个点超过-22mV ref、该振荡是否会停止?  

    正如 Clemens 提到的、您没有迟滞、这有助于防止这种抖动。 此器件还具有4mVOS、接近于您的22mV 基准、因此迟滞在这里将再次很有帮助。

    我看到您已将电阻器规格定为温度系数、您知道这些的电阻器容差吗? 这可能会移动您的基准。

    此致!

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    振荡仅在-22mV 基准电压下发生、我是否应该在没有发生振荡的电压上放置正反馈?

    我不想在设计中过多地更改基准电压、但如果我添加迟滞、则输出在高低之间切换的输入电压将发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    当输入电压降至-22mV 以下时、发生振荡、当输入电压升至+22mV 以上时停止。

    振荡也因低于-26mV 的输入电压而停止。

    电阻容差为±0.5%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、奇怪的是、它并未在+22mV 基准通道上出现。 如果可以、请尝试精确调节输入电压、以查看该通道的输出上是否存在抖动。  

    该振荡似乎是  由比较器的噪声、电阻容差和输入失调电压的某些组合引起的抖动。

    对于 R3、您可以使其更大以拧紧迟滞窗口、并附上 TINA 文件。

    e2e.ti.com/.../TLV1811.TSC

    请告诉我这是怎么工作的。

    此致!

    Michael