This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC272:TLC272

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1395676/tlc272-tlc272

器件型号:TLC272

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

 IC TLC272CDR (Make:德州仪器(TI))附带了无 TI 标识标记的参考文献 pic 2)。 以下图片2是原始器件吗?  

根据您的 PCN#20211123004.0 -未提及 TLC272器件、但我们收到了此器件、并根据 PCN 进行了更改。

图2:

 

从很长一段时间以来,我们一直在生产中使用 IC TLC272CDR 和标志(参考 pic 1附加),其工作状态良好。

图1:  

以上图片中的原始内容???请向我们提供有关更改的说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。

    PCN 20221216011.1引入了新的制造和组装基地。 (发货标签上注明了这些信息。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Athul:  

    欢迎来到 E2E!  

    PCN20211123004确实适用于 TLC272CDR、并且应该会出现如图2所示的符号更改。 此图片上的标记没有问题。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    Ashley