This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA828:输入偏置电流返回路径

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1393555/ina828-input-bias-current-return-path

器件型号:INA828
主题中讨论的其他器件:REF5050

工具与软件:

大家好!

我不确定如何处理偏置电流的返回路径、或者在必要时。

以下是我的输入级外观:

 据我所知、这两个输入都需要一条接地路径。 同相输入有一个穿过84k 的路径、但反相输入没有。  

1) 1)我是否需要在5V 基准的输出端添加一个接地电阻? 我将使用 REF5050

2) 2)对于同相输入、是否有足够的通过84k 的路径?

另外据我了解、输入端的达林顿对将通过电流偏置晶体管、这将从连接到输入端的电路中输出。我只是不太理解为什么没有内部路径。

3) 3)这是否取决于连接到输入端的元件及其源阻抗?

同样非常有趣的是、它们是一个输入偏置电流消除电流源以提供一个基极偏置电流。

最后、我观看了高精度实验室视频并阅读了一些应用手册、但似乎看不清。 我们将感谢您提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已经对您提供的基本电路进行了仿真、并在反相端子上为返回路径添加了一个1M 电阻器。 我看到非反相端子上预期的8.33V 由10M 和84k 电阻分压器提供。 我不会看到通过84k 电阻器返回路径问题。  

    免费 TINA TI 下载:

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    仿真文件:  e2e.ti.com/.../6403.INA828.TSC

    无论连接到 INA 的电源是什么、偏置电流都相同。 但是、了解源阻抗很重要、因为输入电流噪声会乘以源阻抗、从而转化为额外的电压噪声。 双极输入级的输入电流噪声比 JFET 和 CMOS 输入级的输入电流噪声更高。 双极输入非常适合其低电压噪声特性、与具有低源阻抗的传感器配合使用时、双极放大器是理想选择。 选择 CMOS 或 JFET 器件时、源阻抗值有一个转折点。 因此、了解随频率变化的源阻抗非常重要。 我最近就此主题撰写了一份应用手册、如下所示。  

    适用于高阻抗传感器的超低噪声 JFET 前置放大器设计:

    https://www.ti.com/lit/ab/sboa589/sboa589.pdf?ts = 1722278379832&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FINA849

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    来跟进我上一篇文章。 您可以将反相端子上的1M 电阻更改为接地、以匹配同相节点上的阻抗、从而平衡两个桥臂上的阻抗。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的详细答复克里斯,高度赞赏它。

    我只想检查两件事:

    1) 1)您如何确定 R3的大小应为1 M Ω

    2) 2)如果不包含此电阻器会发生什么情况(可以链接任何文章、如果可能)我观看了 TI 高精度实验室视频、其中对此进行了解释、但我没有时间做什么、想要更深入地了解、我也无法从仿真中看到任何内容。

    谢谢你,我会看看你现在链接的文章。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pieter:  

    出于演示目的、我随意选择了1M。 但是、最好使阻抗与另一个输入引脚相匹配。 换句话说、无论戴维南等效电阻是多少、同相端子上的该电阻恰好是10M//84k、即大约83.33k Ω。 请参阅下面的新仿真:

    输入是双极晶体管(如下所示)、它是电流控制器件而非电压控制器件。 因此、必须提供电流接地路径。 不幸的是,我没有一篇详细介绍这件事的文章。  

    下面是 REF5050的方框图、您可以看到有一条从 Vout 通过 R1和 R2返回到地的电流路径。 虽然这可能就足够了、但很难在 REF5050的输出端为接地添加占位符电阻来避免电路板旋转。  

    我已在仿真中进行了检查、得到的结果与电阻器相同。 我建议在电路板上放置一个占位符、以防您需要。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris、

    感谢所有的 帮助