This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:INA241A4:基准电压正在更改:

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1395534/ina241a-ina241a4-reference-voltage-is-changing

器件型号:INA241A
主题中讨论的其他器件:LM2904

工具与软件:

大家好、

在 INA241A4 IC 中、即使在 REF1、REF2 IC 引脚和基准电压之间连接缓冲器:(由电阻分压器在外部生成):

在一个运行期间、参考 IC 会损坏:

请向我们建议更好的配置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要插入图像、请使用文本框下方的"插入"/"图像"菜单项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我当前使用的配置:仍然基准电压突然变化:

    使用的缓冲运算放大器为 LM2904:来自 TI:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您测量什么电压? 缓冲器的电源电压是多少? LM2904没有轨到轨 I/O。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    缓冲器的电源为5V:REF1&REF2上的基准电压有时会变为"0V"、有时会变为"4.6V":

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来好像缓冲器的负反馈连接已断开(在这种情况下、它的工作方式与比较器类似)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudeep,

    我同意克莱门斯的观点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最初尝试在中间没有缓冲器:在 IC 引脚上的基准正在改变:根据 TI 的建议,开始使用缓冲器在中间:仍然是相同的 ptoblem :

    我已经验证过、非正面反馈不是开放的:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在运算放大器的三个 I/O 引脚处测量哪些电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudeep、您好!

    基准引脚不会拉至太大电流。  比如数十微安的 µA。  运算放大器应该可以正常驱动该信号。  您是否在使用 EVM。  如果是、请确保移除将 Vref 连接到 GND 或 VS 的跳线。 如果您有更完整的原理图、我们可以查看、看看是否存在其他潜在问题。  例如、在 Vref 引脚上有一个大电容器时。  LM2904只能驱动100pF。

    此致、

    Javier