This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214:负输出

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1396104/ina214-negative-output

器件型号:INA214

工具与软件:

您好!

当负输出的 GND 为-12V 时、是否可以正常运行?

GND =-12V、V+=12V、基准= 0V

采用此设置时、输出应在-10V 至10V 之间摆动。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这将起作用、因为电压以 GND 电压为基准。 请牢记、总电压应保持在26V (V+- GND)以下、因此如果您的系统容易受到噪声或瞬变的影响、您可能需要减小电压余量。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DeVries