This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:应用问题。

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1395293/amc1200-application-issues

器件型号:AMC1200

工具与软件:

大家好、团队成员:

仅使用 AMC1200。

问题: ICT 测试发现、在测试 U-CUR 和 V-CUR 时、采样电流偏差太大。   缺陷率超过15%。
 
1.直接换不同批次的 AMC1200后、测试还行。
2.也可以对 NG 测试材料进行针脚焊接或高温烘烤。
但仍然存在一块无效的电路板发热、用新的光耦合器代替它也没问题。
帮助分析原因,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    我们最后附上了模糊的原理图、您能否重新发送一下、以便我们进行审阅?

    哪一块板加热无效?  

    在测试通过之前和之后更换 AMC1200器件之间、您有什么不同?

    请告诉我、谢谢。

    此致、

    EVA