This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:批次一致性差

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9062, TMS320F28035, AMP-PDK-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1395423/tlv9062-bad-batch-consistency

器件型号:TLV9062
Thread 中讨论的其他器件: TMS320F28035AMP-PDK-EVM

工具与软件:

e2e.ti.com/.../TLV9062IDR-OPA-circuit.docx

TLV9062IDR 用于电流检测和交流电压检测微型逆变器项目。  电路与所连接的一样。

一个批次中使用大约4000个 TLV9062。  超过30个器件在未输入功率负载的情况下在板级测试中失败。

我们测量了 TLV9062单元各管脚在板上 GND 的阻抗、从板上取出芯 片、肯定是赤裸裸的芯片、可疑芯片每个管脚的阻抗与普通芯片一样。

大多数故障发生在两种情况下:

零负载电流的电流检测。

2、交流线路电压检测。 (230VAC)

随附的中引用了详细参数。

请帮助检查该设计是否由于 OPA 参数的分散而在批量生产中存在一些潜在风险。 在数据表中、通常填充典型参数而不填充最小值/最大值。

如何优化 TLV9062设计以进行电流和交流线路电压检测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    这些电路的510ohm 电阻后是什么? 它显示 ADC、但是否有一些电容器或其他电路?  

    当没有负载时、我假设 I1为0V?  

    从您描述的内容来看、运算放大器几乎不能具有接近接地电源轨的共模电压。 通常、这种情况仅在运算放大器驱动大量电流时发生。 我不认为这是发生的情况、但我想看看510欧姆电阻器上是否有压降。  

    我们有一个 AMP-PDK-EVM 、您可以使用它来隔离运算放大器、看看是否有任何其他差异。 我们 希望 在下周获得 AMP-PDK-SOIC -8插座卡。 这对于器件的调试非常有帮助。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克利夫顿

    非常感谢您的答复。 我期待获得更多的专业教学.

    TMS320F28035在这些电路的510欧姆电阻器之后。 它是28035的 ADC 引脚(引脚17)、有一个电容器- 10nF (C148)。

    是的、当没有负载时、I1-为0V。

    我说过运算放大器不能使共模电压接近接地电源轨。 理想情况下、当运算放大器的输入为0V 时、OPA 放大器的输出电压为0V。 一般情况下,我们可以得到0.01V,批量生产之前的2000套批量生产。
    但有时我们可以发现一些异常情况下为0.5VDC。

    是否可能是由 Ib、Vos、IOS 的离散特性引起的(所有这些参数都在运算放大器的 Vos 之后)? 我正在查看批量生产中的问题。 我的产品稍后将使用100ku+/MONTH TLV9062。 我担心的是分散。

    将测量510欧姆电阻器上的压降、并在下周向您提供反馈。

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS320F28035的引脚12 17 18用作 ADC 输入。 请注意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    您是否有兴趣使用 AMP-PDK-EVM 来帮助对此进行调试? 它将有助于查明可能导致这种情况的原因。  

    数据表显示、在极低输出电流运行条件下、运算放大器可以非常接近电源轨。 请参阅以下数据表屏幕截图:

    其中一个想法是、由于您从电源轨看到500mV、这会表明运算放大器正在灌入或拉出电流。  但是、还有其他一些解释、例如运算放大器的输入是0.5V。 我们等待您读出510欧姆电阻器的压降、然后再排除任何可能。  

    此致、  

    Robert Clifton