This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:ISO224的电源

Guru**** 2908910 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1395918/iso224-power-supply-for-iso224

器件型号:ISO224

工具与软件:

这里是所设计电路的简化图。

  1. 隔离放大器的输入电压:-4V 至+4V
  2. 输出电压为-4V 至+4V。 增益1
  3. 隔离电压5000V RMS
  4. 输入频率低于100Hz  

问题:

  1. ISO224是否满足我们的要求? 如果不能、您是否能够推荐另一个具有该功能的放大器?
  2. 可以通过仅提供正电源电压来在 ISO244的输出端获得负电压吗?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    ISO224应满足上述要求、 采用正电源(4.5V 至18V VDD1、4.5V 至5.5V VDD2)时、它的输入范围为-12V 至12V、输出范围为-4V 至4V。

    谢谢