This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6611:高电流放大器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA891, LMH6611, THS3491, OPA2675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1396287/lmh6611-high-current-amplifier

器件型号:LMH6611
主题中讨论的其他器件: THS3491OPA2675、OPA891

工具与软件:

嗨、团队:

我们是否有更高电流放大器、但具有类似的 LMH6611规格?  LMH6611的100mA 驱动电流不够。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naizeng:

    我当然可以从我们的产品系列中推荐更高输出电流的驱动放大器。  您最感兴趣的 LMH6611的哪些其他规格?  

    例如:

    -您的带宽需求是什么?   

    -您将使用什么电源电压?

    -您是否考虑电流反馈运算放大器(高增益、高压摆率、失调电压和偏置电流不好时具有更高的带宽)?

    -您是否有特定的封装尺寸、多通道或成本需求?

    -噪声、失真和/或轨到轨输入/输出对您的应用是否重要?

    首先、我推荐使用 OPA891/892系列器件、这些器件具有单通道和双通道运算放大器封装。  如果电流反馈放大器适合您的应用、我也建议查看 THS3491和 OPA2675。

    此致!

    ALEC