This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38015-Q1:LMR38015S5QDRRRQ1

Guru**** 1693050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1396224/lmr38015-q1-lmr38015s5qdrrrq1

器件型号:LMR38015-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

如果我的客户使用5V 固定器件、那么与未固定器件相比、SCH 方面需要客户做出哪些更改?

我没有找到任何关于这一点的描述,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    您可以将输出节点直接连接到 FB 引脚。

    谢谢!

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    感谢您的答复!

    请您帮助我将固定版本的详细说明发送给我、以便我可以发送给我的客户? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!  

    遗憾的是、我们的数据表中并未真正提到它。 可能需要将其添加到另一个修订版本、由于数据表修订流程、这可能需要一段时间。

    谢谢!

    Richard