This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02014:OPA320AQDBVRQ1

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1396119/tidm-02014-opa320aqdbvrq1

器件型号:TIDM-02014
主题中讨论的其他器件:OPA320

工具与软件:

您好、TI 专家:

在 TIDM-2014中、您能否介绍一下下面的电路:

为什么 Voutput 在0.33V 至2.97V 范围内?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vu Thien

    当我打开 TIDM-2014时、我没有看到您在帖子中显示的图表。  因此、我的分析仅基于原理图摘录而不是文档:

      运算放大器的线性工作范围受其电源电压的限制。  该线性工作范围可能会受到放大器的输出摆幅或共模规格的限制。  OPA320共模为轨到轨( 在本例中为-0.1V 至3.4V)。  输出摆幅限制取决于负载电流(电阻)。  在给定的原理图中、我假设器件正在驱动 ADC。  因此、我假设负载电流相当低。  您可以查看 OPA320输出摆幅规格以了解放大器可以摆动到电源轨的程度。  在本例中、它的典型值为10mV、最大值为20mV (请参阅下面的 RL = 10k)。  但是、这是输出摆幅的饱和限值。  当您接近此限制时、信号将失真。  通过查看 AOL 规格测试条件可以找到一个更保守(低失真)的限制。  这种情况表明、当 Vout 处于电源轨的0.1V 范围内时、AOL 将良好(最小值=114dB、最大值=132dB)(请参阅下面的)。  因此、对于这个电路配置、我预计放大器最差情况下的饱和 限值为:20mV 至3.28V (20mV 限值)、而低失真保守范围为 0.1V 至3.2V (AOL 中为0.1V 限值)。

    我认为此文档可能指的是运算放大器以外的因素(例如、来自分流器的输入、以及 ADC 限制)。  运算放大器本身不会具有图中提到的0.33V 至2.97V 的显著限值。   运算放大器输入和输出摆幅限制 文档解释了上述概念。

    希望这些信息对您有所帮助。

    此致、Art Kay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art Kay:

    感谢您的讲解、原理图设计文件 TIDM-02014参考设计| 德州仪器 TI.com 中提供了该电路 、还可用于读取 LEM 电流传感器。

     您能否 指导我如何计算和选择组件(R700、R701、R702、R703、R705和 C701)、 C702)、当输入+/-2.75V、输出0.33至2.97V 时?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个、

    电流检测电阻为27 Ω、电流为 0.1018A。  27 x 0.1018 = 2.749V (四舍五入为2.75V)。  下面对电路的响应进行了仿真、并附加了 TINA 仿真文件。

    e2e.ti.com/.../opa320_2D00_current_2D00_shunt.TSC

    此致、艺术