This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA129:INA129UA

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: INA129
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1396030/ina129-ina129ua

器件型号:INA129

工具与软件:

您好、德州仪器(TI)团队

 

我们需要适用于 INA129UA 的 IBIS 模型

 

此致

Rajesh Bangari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:  

    INA129是一款模拟器件。 该器件没有 IBIS 模型。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在技术上可以使用 SPICE 模型为模拟器件创建 IBIS 模型? 我听说过该过程涉及提取标准 IBIS 缓冲元件的行为、并通过表格形式的电压-电流(V-I)和电压-时间(V-T)数据来表示该行为。

    虽然 IBIS 模型通常不用于模拟 IC、但如有必要、可以创建一个。尽管它可能没有数字 IC 那么有用、甚至没有50%的精度。 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:  

    我们的团队不会创建 IBIS 模型、我们也不熟悉这些模型。 我们创建的 SPICE 模型可用于 PSpice for TI 和 Tina TI。 二者均可免费下载、并可通过下面的链接在设计工具和仿真下找到。 我们还开发了模拟工程师计算器、这是一款适用于使用 Vcm 与 Vout 部分的 INA 器件的优质工具。  

    SPICE 模型和仿真器

    此致、  

    Chris Featherstone