This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA462:OPA462

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA462, OPA810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1396269/opa462-opa462

器件型号:OPA462
Thread 中讨论的其他器件: OPA810

工具与软件:

您好!

我设计了一个基于 LTC6090的小型高压电桥、不知何故...想尝试 OPA462。

我换了 IC、但它无法按预期工作、即 IC6输出端的电压增益是错误的? 以及其他问题。

我唯一能想到的可能是选择的电阻器值过低。

能否请您复查原理图、以了解其是否明目张胆地适用于 LTC、而不适用于 OPA?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Georges,

    我还没有看到电路中明显的问题、请看仿真。 我猜测两个运算放大器的输入偏置电压可能不同、并且 OPA462不会以某种方式在线性区域内运行。

    我需要了解以下内容:

    1. VHT 或高压(Vee =-12V

    2.输入电压摆幅和频率

    3.输出电压摆幅

    4、所需的驱动电流

    e2e.ti.com/.../OPA462-Sch-Review-08052024.TSC

    请看一下仿真。 我假设我正确地传输了电路。 我假设 OPA810提供了正确的输入信号、且输入电路由两个运算放大器共享。

    OPA462的逻辑引脚可能会出现问题。 请验证逻辑引脚状态、请参阅下图。  

    请向我提供上述信息。 我将查看它。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的快速回复、是的、您是对的、我已将引脚8 (E/D)提起并按预期返回。

    此致

    乔治