This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6482:向具有 LMC6482特性的积分器运算放大器 IC 申请建议

Guru**** 2766595 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6482, OPA928EVM, OPA928

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1393376/lmc6482-request-for-integrator-op-amp-ic-suggestion-with-lmc6482-characteristics

器件型号:LMC6482
"主题"中讨论的其他器件: OPA928EVMOPA928

工具与软件:

您好、先生、

在电流测量应用(精度为1pA)中、LMC6482具有高响应时间。 您能否推荐具有与 LMC6482类似特性、尤其是具有超低输入电流的积分器运算放大器 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowtham:

    我不认为我们拥有与 LMC6482类似的具有超低输入偏置电流的积分器 IC。 您将需要使用 LMC6482或其他超低输入偏置电流放大器(如 OPA928)以分立方式实现积分器功能。

    OPA928EVM  用户指南提供了具有数字复位功能的分立式积分器配置示例。 有关此电路的详细说明、请参阅 OPA928EVM 用户指南的"4.2.2.1 T 开关"部分。

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我复制了使用 LMC6482运算放大器的 OPA928EVM 积分器电路配置。 该电路设置包括0Ω 的输入电阻、100pF 的反馈电容器和5V 的轨到轨电源电压。 使用恒流源进行测试时、即使未连接恒流源、我也会在输出中观察到大约2V 至3V 的显著噪声波动。

    我的目标是以高精度(低至1pA)测量1pA 至5nA 的电流。 您能否建议技术或修改方法来最大程度地减小影响该配置中积分器运算放大器的内部和外部噪声?

    谢谢、此致、

    Gowtham R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gowtham

    1. OPA928EVM 的布局旨在实现超低偏置电流。  它使用特殊的 PCB 保护走线来大大减少任何输入泄露电流/偏置电流。  包含 T 型开关以重置并允许集成。  您是否在 LMC6482中手动导线?  使用手动接线的低电流电平电路将无法实现良好的效果。
    2.  2至3V 的噪声信号可能是对噪声拾取的敏感性。  每当源极高阻抗时、电路可能对噪声拾取很敏感。  也就是说、非常小的电流噪声拾取转换为大电压。  展示 OPA928EVM 演示的视频说明了噪声如何容易干扰性能(请参阅)  低 Ib 设计 )。
    3. 如果您希望精确测量1pA、则在选择放大器和 PCB 设计时需要非常小心。  您可能需要使用屏蔽。   您将需要一个超低 IB 器件。  LMC6482 和 OPA928都是合理的选择。  下面是关于这两个器件的注释:
      1.  LMC6482在室温下的典型 IB 为0.02pA。  未给出最大 IB、但对于粗略估算、可以将典型值乘以 5 (室温下 IB = 0.1pA)。   在较高温度下、IB 将显著增加。  这就是4pA 最大规格的来源。  这些偏置电流规格非常好、但可能不足以满足您的应用要求。   
      2. OPA928在25°C 和85°C 下针对最大20fA 的 IB 进行了测试   此器件的 EVM 精心布置了防护装置和屏蔽装置、可让您快速实现良好的性能。
    4. 建议:
      1. 获取 OPA928EVM 并将其作为第一步。  您应该这样做、以确保测试设置良好并且测量是可行的。  您可能需要特殊设备。  这些低电流测量类型通常需要三轴连接(在 OPA928EVM 上就是这样)。  Keithley 中记录了低电流测量的关键设备要求  低电平测量手册-第7版 .  这本书是非常好的起点、从设备的角度介绍了如何在低 IB 测量中更大限度地降低噪声。  您可能需要低电流 SMU 来进行该测试。   
      2. 从更大的电流电平(例如10uA)开始、然后尝试成功集成。  您可以向下调整并尝试实现您的目标。
      3. 如果您需要出于成本考虑而使用 LMC6482、下一步就是使用 OPA928EVM 作为开发您自己的 PCB 的示例。  OPA928 LMC6482 数据表还介绍了低电流 PCB 布局方法的一些详细信息。  下面也是有关该主题的文章系列的链接。  文章系列介绍了避免出现噪声问题所需采取的许多重要预防措施。  例如、电路板清洁度、元件要求、布局方法和许多其他因素都可能导致噪声拾取。
    5. 文章系列:
      1. 设计具有低漏电流的飞安级电路(第1部分) 
      2. 设计具有低漏电流的飞安级电路(第2部分)
      3. 设计具有低泄漏电流的飞安级电路、第3部分 

    希望这些信息对您有所帮助。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    谢谢你。