This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-3PHGANINV:[TMS320F28379D+BOOSTXL-3PHGANINV]无示例文件。 我可以从哪里下载它?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28069M, BOOSTXL-3PHGANINV, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1394202/boostxl-3phganinv-tms320f28379d-boostxl-3phganinv-no-example-files-where-can-i-download-it

器件型号:BOOSTXL-3PHGANINV
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMS320F28069M、、、、 TMS320F28379D

工具与软件:

我是 DSP 初学者。 感谢您的帮助。

开始学习28379D 时、我下载了 C2000Ware、里面有一些示例文件。 所以、我逐一研究了示例文件。

我下载了 motorcontrol SDK。 压缩文件的示例中没有28379D 的示例。 我应该从哪里下载它??  

请帮我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否下载了较新版本? 此处有一个下载链接。 单击并展开此链接:

    它提到可能有适用于此器件的示例代码。 如果您仍然找不到所需内容、我们可以联系支持该产品的专家。

    此致、

    Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从您提供的链接重新安装了文件。 但我不知道哪个文件是示例。 您能告诉我与3PhGanInv 相关的项目的名称吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    据我所知、我们提供的唯一软件是 TMS320F28069M + BOOSTXL-3PhGaNInv 组合。 我不确定是否有人发布了 TMS320F28379D 的版本。

    您很可能需要从另一个 TMS320F28379D 示例进行调整、我两者都不熟悉该示例。 但您可以尝试查询 此论坛 

    此致、

    Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 让我们来看看 F28069M 的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的问题转发给微控制器团队的专家。 希望您能很快收到某人的来信。

    此致、

    Guang