This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-3PHGANINV:[3PHGANINV+TMS320F28379D]

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1396140/boostxl-3phganinv-3phganinv-tms320f28379d

器件型号:BOOSTXL-3PHGANINV

工具与软件:

我想使用 F28739D 和3PHGANINV 控制感应电机。


在 F28379D 的 ePWM 示例中、我以我想要的频率(60Hz)创建了6个波形(epwm1A~epwm3B)。

我使用3PHGANINV、但找不到示例。

因此、我要尝试将双轴伺服驱动器的部分器件添加到 ePWM 中。

可以通过这种方式驱动一个感应电机吗?

我们通过电源施加所需电压、测试了 F28379D+ 3PHGANINV 的物理连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信答案是肯定的。 但是、我将征求电机控制专家的意见、以便为您提供帮助。

    此致、

    Guang