This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:单端放大器;差动

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA281, PGA849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1396378/pga281-single-end-differential

器件型号:PGA281
Thread 中讨论的其他器件: PGA849

工具与软件:

你(们)好

如何使用 PGA281实现 单端和差动拓扑?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    PGA281是一款全差分输入和全差分输出器件。

    PGA281的单端输入运行:

    通过将 PGA281的输入端子接地、该器件当然可以搭配单端输入使用而不会出现任何问题。  请注意、PGA281输入级将需要±μ A 双极正负输入级电源。  两个 PGA281输入都需要距离 VSP 和 VSN 输入级电源有2.5V 的余量、因此在将 INN 负输入连接到 GND 时、您将需要一个负电源 VSN <<-2.5V 电源:

    采用 PGA281进行单端输出运行:

    PGA281通常用于全差分输出运行。 不过、可以在单端输出运行中使用该器件、但由于输出现在将包括 VOCM 放大器的失调电压和漂移误差、因此器件的精度会有所折衷。 增益也会降低1/2倍。  

    通过将其中一个差分输出保持未连接状态、可以将 PGA281用作单端输出。 即使只使用一个输出引脚、仍必须考虑 VOP 和 VON 输出的输出摆幅。 请记住、单端输出的增益是差分输出增益的一半、这意味着最大增益设置为88V/V、而不是为差分输出指定的176V/V。 需要将 VOCM 引脚驱动为 VOP/VON 电源的一半差分电压。  请参阅下面的 PGA281数据表说明。  

    我们还提供全新的可编程增益放大器器件、即 PGA849、它可提供单端输出、从而提供1/8、1/4、1/2、1、2、 常见的4V/V、8V/V 和16V/V 增益规格。  尽管 PGA849规范不等于 PGA281、但它可提供单端输出和更高的带宽。

    请参阅以下内容。

    https://www.ti.com/product/PGA849

    PGA849

    低噪声高带宽精密可编程增益放大器

    谢谢、此致、

    Luis