This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC23C10:Totemple PFC -过零检测

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC23C10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1396875/amc23c10-totemple-pfc---zero-crossing-detection

器件型号:AMC23C10

工具与软件:

您好!
我们目前正在设计。 Totempole PFC、对于过零检测、我计划使用 AMC23C10、但根据数据表、  
在系统中,它们连接中性和接地作为注释!  

此 IC 是否能够在不进行该连接的情况下按预期工作、  
您的目录中是否有可提供此解决方案的 IC?

此致、  
UMANG.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 UMANG:

    您能否提供您的系统原理图?

    Unknown 说:
    但基于数据表、  
    在系统中,它们连接中性和接地作为注释!  [报价]

    您是否引用了该原理图?

    我不确定"中性"和"接地连接"作为公共点的含义。 您能多解释一下您在这里看到的问题吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saleh、  
    我提到了首页的典型应用手册、但无论如何、
    由于到目前为止我没有确切的组件值、
    您能否参考下面的 Sch、并告诉我此配置是否可行?   

    由于我们具有 TTP PFC、因此无法在系统中组合自然 N 和 GND ISO。  
    如果您需要更多 详细信息、请告知我?  

    提前感谢、  
    UMANG.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 UMANG:

    AMC 器件的 GND1引脚不需要连接到中性点、但它确实需要连接到 INN 来在输入端建立共模电压。   

    谢谢。