This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226-Q1:原理图审阅

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: INA228, INA226-Q1, INA226, INA238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1392452/ina226-q1-schmatic-review

器件型号:INA226-Q1
主题中讨论的其他器件: INA226、 INA238、INA228

工具与软件:

您对原理图有任何修改建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky、

    感谢您使用 TI 论坛。 以下是我对原理图的评论:

    1. 似乎所有3个器件都具有相同的地址、因此如果它们位于同一条 I2C 总线上、您将无法分别对它们进行读取。 如果它们位于单独的板上、则不会有问题。  
    2. 我看不到 I2C 上拉电阻、因此我假设它们位于原理图的不同部分
    3. 仅 UIC1302原理图显示了分流电阻器连接、因此我无法为其他人进行审阅。 然而,在这一个上是好的,所以如果其他的是相同或相似的,那么他们也是好的。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 原理图已更新、如下所述:

    型号:INA226-Q1、分流电阻:1mΩ、
    - UIC2619,功能:外部照明-倒车灯功率(灯),最大电流: 0.33A
    - UIC2729,功能:外部照明-后雾灯电源(灯),最大电流: 0.2A
    - UIC2730,功能:外部照明- CHMSL 电源(灯),最大电流:1.8A

    我们还在 I2C 线路中添加了2.2K 上拉电阻器。

    我们是否需要调整分流电阻器值? 还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    天空、

    感谢您的耐心。 Mitch 今天不在办公室、但他将在周二返岗时回复。

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky、

    使用1mΩ 分流电阻器时、每个器件所需的测量范围如下:

    - UIC26190: 0.33mV
    - UIC27290: 0.2mV
    - UIC2730:  1.8mV

    对于其中的每一项、这只是器件满量程范围的一个非常小的百分比、即±81.92mV。  这将使测量精度极低、因此我建议增大分流电阻器的尺寸。 同样、如果您计划使用电流结果寄存器、那么该分流值将不起作用、因为要放入寄存器中的计算校准值会太大、从而无法放入寄存器中(增大分流电阻器也会有所帮助)。 此处提供了指向应用手册和计算器工具的链接、可帮助您为应用选择更好的分流电阻值:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sboa511 (应用手册)

    https://www.ti.com/tool/download/SBOR021 (计算器工具)

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mitch

    我已根据文档修改分流电阻器的值:
    - UIC2619,功能:外部照明-倒车灯功率(灯),最大电流: 0.33A : 20mΩ
    - UIC2729,功能:外部照明-后雾灯电源(灯),最大电流: 0.2A : 20mΩ
    - UIC2730,功能:外部照明- CHMSL 电源(灯),最大电流: 1.8A: 10mΩ

    电路中是否还有任何其他需要校正的内容?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    天空、

    再次感谢您的耐心等待。 Mitch 目前不在办公室内、但他将在周三返回后立即回复。

    谢谢!

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sky、

    这些分流电阻器仍然会太小。 我建议使用我们的误差计算器工具、在可接受的误差和分流电阻器尺寸之间找到良好的平衡、此工具可在此处找到:

    https://www.ti.com/tool/download/CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL

    另外、您可能对改用 INA228或 INA238感兴趣。 这些器件的封装与 INA226兼容、但具有更低的输入偏置电流、因此能够更准确地测量小电流。  

    此致、

    Mitch