This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226EVM:无法识别 EVM

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1394766/ina226evm-unrecognized-evm

工具与软件:

我认为我有问题#3 、如该 TI 主题 e2e.ti.com/.../faq-warning-you-are-connecting-to-an-unrecognized-evm-error-message 中所列。 我不知道如何解决此问题、因为我不断收到"Unrecognized EVM"消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您使用 TI 论坛。 您可能只需要更新您的固件和/或驱动程序。 请按照此帖子建议答案中的步骤操作:

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors---internal/f/sensors---internal-forum/1319536/ti-scb-can-t-do-fw-update

    如果按照这些说明后固件无法更新、请点击 E2E 链接、该链接将指向其他一些 E2E 主题、这些主题具有一些有用的提示和建议、可解决常见的驱动程序/固件问题。

    如果这些都不起作用、请告诉我、我们可以研究其他选项。

    此致、
    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitch、谢谢您的帮助、我无法访问您提供的链接、在其他地方我可以参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    对不起,我没有意识到这是一个内部链接.. 以下是该主题的相关信息:

    在尝试关联驱动程序之前、请 先 尝试以下操作:  

    1. 将 EVM 连接到 SCB 控制器
    2. 将 SCB/EVM 插入计算机  
    3. 启动 GUI
    4. 关闭 自述文件弹出窗口
    5. 当您看到"更新固件"对话框时、请将其关闭、而不是显示"更新"。  
      1. 关闭所有其他弹出窗口
    6. 点击 GUI 左下角的"Connect"图标。 它看起来是这样的:
      1. 您可能必须尝试此操作数次、直到连接指示灯变为绿色:  
    7. 转到 File > Program Device...

    注意:如果在步骤6b 上无法看到绿色的连接指示灯、请在断开 EVM 的情况下再次尝试执行该过程。 在这种情况下、绿色连接指示器将显示 CONNECTED TI_SCB。  

    注:如果固件更新因任何原因失败、请先关闭设备电源、然后重试。  

    如果不起作用、请尝试手动关联驱动程序。 以下是实现该目的的一些具体步骤:  

    1. 启动 GUI 之前、插入 SCB (连接 EVM)、然后根据用户指南中的测试点进入 DFU 模式(确保 LED 1-4保持熄灭(只有电源 LED 应亮起))。
    2. 转至设备管理器、找到显示"设备固件更新"的设备、如以下示例:
      1. (显示为 Stelleris 而不是 TivaWare
    3. 按照以下说明关联驱动程序: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914940/faq-how-do-i-resolve-pamb-evm-connectivity-and-or-driver-installation-issues
      1. 第8步、只需选择 boot_usb.inf"
    4. 关联驱动程序后、对 SCB 下电上电、然后再次执行步骤1以进入 DFU 模式。  
    5. 启动 GUI 并关闭 README.md 弹出窗口
      1. 您应该会看到一个显示"No SCB controller detected (未检测到 SCB 控制器)"的框。 关闭此框。
      2. 主页应显示"device disconnected"并带有红色图标。
    6. 转到"File -> Program Device..."(文件->编程器件)  

    请注意、如果固件更新因任何原因失败、则需要对 MCU 进行下电上电、然后 MCU 才能恢复工作。  

    有时 USB 集线器上的其他设备也会导致问题、请参阅下面的示例:  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1196783/ina228_237_238evm-firmware-update-unsuccessful

    该主题可能也有帮助:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1198304/ina239-evm-scb-connect-fail

    此致、

    Mitch