This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3311:内部直流/直流转换器开关频率

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1395015/amc3311-internal-dcdc-converter-switching-frequency

器件型号:AMC3311

工具与软件:

您好!  

我将 AMC3311用于我的一个隔离式电压检测电路。 我想了解更多关于内部直流-直流转换器,用于生成高侧电源. 如果有人可以指定 DCDC 转换器的开关频率,这也将是很好的.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hariharan、

    感谢您的提问。  

    关于直流/直流转换器、您具体想了解什么? 第7.3.4节介绍了集成直流/直流转换器的启动条件。  

    我认为开关频率应该在30MHz 左右。 您的应用是什么? 您希望满足哪些要求?

    此致、

    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复。  

    我将此 AMC 用于其中一个直流/直流转换器中的隔离式电压检测。 我想了解此 AMC 中使用的转换器拓扑。 原因是、我想了解内部直流/直流稳压器将如何影响我的检测到的输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hariharan、

    直流/直流转换器使用展频时钟生成技术来降低电磁辐射的频谱密度。 谐振器 ΔΣ 与 Δ Σ 调制器的操作同步、以更大限度地减少对数据传输的干扰并支持器件的高模拟性能。

    此致、

    EVA