This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:0负载电流、输出非0

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1397190/tlv9062-0-load-current-output-not-0

器件型号:TLV9062

工具与软件:

该电路的放大系数为62倍。 当输入和接地测量值均为0V 时、输出电压为0.062V。 TLV9062的引脚6测量值为0.001V。 您能帮助分析一下吗? IS 和 IOS 的最大值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV9062在最坏情况下的输入失调电压为2mV。 它会放大、因此最坏情况下的输出误差为62 × 2mV = 124mV。

    请注意、偏移可能为负;在这种情况下、0mV 到2mV 之间的任何输入都会在输出端产生0mV 电压。 使用正向基准电压可以避免此问题。

    TLV9062是一款低成本器件。 如果无法通过校准消除误差、则需要更精确的器件。 您可以容忍的最大输出误差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    克莱门斯是正确的。 您可能看到的是失调电压被增益放大。  

    如果您也使用单电源供电、则还将面临这样一个问题:您要尝试将运算放大器驱动至其0V 轨。 运算放大器将无法一直摆动到电源轨。 正如您在这里看到的、输出负载阻抗越小、运算放大器驱动其输出的距离电源轨越远。  

    最好的区域

    Robert Clifton