This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:电压跟随器电路提供异常输出

Guru**** 2554710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1396954/lm2904-voltage-follower-circuit-is-giving-unusual-output

器件型号:LM2904

工具与软件:

大家好、我使用的是双通道 IC。 我已通过 +5V 连接至 GND 为 IC 供电。

我已经给出了两个 IC 的2V 至(V+)。

在其中一个通道中、输出为2V (如预期)、但在另一个通道中、输出为3.7V (非预期)。

问题可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在故障放大器的全部三个引脚上测量到的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balakeishnan:  

    欢迎来到 E2E!  

    除了 Clemens 有关电压测量的问题、您还能否提供一个原理图、以展示在测试输出时如何配置运算放大器?  

    谢谢!
    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这是观察结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从理论上讲、这应该是不可能的。

    检查引脚6和7之间以及引脚5和2V 之间的连接。 如果正确、则芯片可能已损坏;请尝试更换。