This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2182:高精度实验室稳定性-6、Riso+双反馈逆变器处的 CF 值范围有何变化

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2182, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1391969/opa2182-precision-labs-stability-6-riso-dual-feedback-how-is-cf-value-range-at-inverter

Thread 中讨论的其他器件:OPA2182TINA-TI

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑将 OPA2182用于逆变器。

根据高精度实验室稳定性-6、Riso +双反馈电路是缓冲器电路并规定了 CF 值范围。

对于逆变器、是否可以使用相同的公式?

如果是、则反相放大器(增益 x1) CL=100nF、Riso=100 Ω、Rf=10k Ω、CF 电容为6nF<10nF。

如果计算结果不同、请告知我。

 

我想使用 TINA TI 仿真逆变器的增益相位。 您能给我发送电路文件吗

我认为附加的文件用于缓冲电路。

e2e.ti.com/.../1336-_2D00_-Stability-6-_2D00_-Problem-2-_2D00_-Solution.TSC。

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信一市

    尽管您的电路显示相位裕度为84度(建议最小45度)、因此是稳定的、但在中频时、它会骤降至20度、这可能会在过程变化中导致单稳状态、从而显示存在不灵活(突然转换)的稳定时间。  

    瞬态仿真确认稳定运行、过冲为15%-请参阅下文(建议最大25%)

    将 C2反馈电容器降低到5nF 会将相位裕度增加到87度、但更重要的是  、会将中频的最小相位增加 到约45度。

    运行小信号瞬态分析显示了一个过冲仅为11%的非常稳定的系统-见下文。

    为了方便起见、我在下面附上了交流稳定性和瞬态稳定性 Tina-TI 原理图。

    e2e.ti.com/.../OPA182-AC-Stability_5F00_ML.TSC

    e2e.ti.com/.../OPA182-Transient-Stability_5F00_ML.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您的答复。

    客户希望使用反相器确认电路(增益-1)。
    连接的仿真电路是否正确?

    e2e.ti.com/.../OPA2182-Gain-Phase-Inverter.TSC

    中间范围(34kHz)的相位仅为20°。
    即使 CF 发生变化、相位特性也不会发生太大变化。
    客户希望知道如何改进。

    您能告诉我们该怎么做吗?

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、尽管相位裕度为95度、但由于相位骤降至20度、电路略微稳定-见下文。

    将 C2反馈电容增加至500N 可 使电路保持稳定。

    e2e.ti.com/.../OPA2182-Gain-Phase-Inverter-AC-Stability.TSC

    e2e.ti.com/.../OPA2182-Gain-Phase-Inverter-Transient-Stability.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您的回复并发送 TINA-TI 设计文件。

    您能告诉我如何设置 invBeta 吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于上述配置:

    Aol= Vo

    invBeta=Vo/Vfb

    Aol*Beta=Vfb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您的答复。

    我理解。

    我将与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi