This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA836:OPA836

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1396704/opa836-opa836

器件型号:OPA836
Thread 中讨论的其他器件:LMH6629

工具与软件:

大家好!

我想设计一个放大器、把输入频率为32.768kHz 的0.2mVp-p 信号升压(放大)到大约2Vp-p/32.768kHz。 我打算使用多级放大器、因为信号非常低、这通常会导致噪声问题、并且增益太大、无法达到增益带宽积的要求。

您能否为此建议一个合适的 IC? 此外、我应该使用多少级、以及每级的增益应该是多少才能实现所需的输出和最小的噪声? 如果您有供参考的原理图、请分享。 请在您的建议中考虑增益带宽积和信号完整性。 也建议使用任何超低噪声 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我能够组装一个具有所需增益和带宽的两级放大器电路。 我选择了 LMH6629、因为这是我们噪声最低的器件之一。 我能够通过在直流处有效地创建单位增益电路、使用电容器来限制 Vos 误差。下面附上了该文件。 我还建议查看我们的精密产品系列、因为在满足这些要求的两级设计中、增益 GBW 不是相对较高的。

    此致、

    Ignacio

    e2e.ti.com/.../snom340-_2800_4_2900_ tsc