This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ROHS3-2A:符合 ROHS3-2A DEM-OPA-SO 指令(EU) 2015/863 DEM-OPA-SO?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1395953/dem-opa-so-2a-is-dem-opa-so-2a-rohs3-directive-eu-2015-863-compliant

器件型号:DEM-OPA-SO 2A

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

感谢您的支持。

1.该主板是否  符合 ROHS3指令(EU) 2015/863?

2.如果可以、您是否可以为该部件提供 RoHS 认证?

此致、

高志

T4728596

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takashi-San、

    请参阅随附的文件。  ROHS-2A 符合 DEM-OPA-SO 标准、并且具有与符合性声明(DoC)相关的 PDF 文档。  这可以在"技术文档"下的 EVM 工具文件夹(网站页面)中找到。

    https://www.ti.com/lit/cr/sszqaq6/sszqaq6.pdf

    e2e.ti.com/.../sszqaq6.pdf

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec-San:

    感谢您的答复。

    问题是仅 DOC 规定指令2011/65/EU (OLD)是6种物质。

     不过、我们要求的是指令2015/863/EU (当前 RoHS) 10种物质。

     

    您能提供一些建议吗?

    此致、

    高志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takashi-San、

    由于该 PCB 在2015年之前设计(随后 RoHS (3)的实施于2019年)、因此 DoC 未重新生成以包含适用于 RoHS (3)的 EU 2015/863附录。   

    PCB 未组装、没有用于 BOM 的组件或器件、EVM 仅作为 PCB 发货。  由于没有符合条件的组件、因此在附录强制执行后、PCB 不会重新符合条件。  DoC 文档仅提及 RoHS (2) 2011/65/EU、不主张附录2015/863/EU 的资质。

    此致!

    ALEC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您来到高士山!