Thread 中讨论的其他器件:Tina-TI
工具与软件:
您好!
THS2551数据表 p38第9.4节建议将一个去耦电容器连接到 Vocm 引脚。
合理的价值是什么?
我的电路使用3.3V 单轨电源、Vocm 当前浮动在~1.6V。
我尝试放大的信号为低频(<20Hz)。
我目前在使用此器件时有一个2级放大器、其中1级的 Rf = 470k、Ri = 100k Av = 4.7、2级的 Rf = 680k、Ri = 1k0 Av = 680
输入信号在 uV 至 nV 范围内、我目前正在 尝试降低放大器输出上的噪声。
感谢您提供任何建议。
此致
B.