This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6204:ARINC429数据电压电平+/-10V 的差分线路收发器

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1378873/ths6204-differential-line-tranceiver-for-arinc429-data-voltage-level--10v

器件型号:THS6204
Thread 中讨论的其他器件:THS6232

工具与软件:

我需要驱动差动线路+/-10V  

我需要接收+/-10V 的差动线路信号电平

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramin:

    感谢您联系 ARINC429信令。  如果您有可用答案、您能否对以下项目提供见解?

    1.此系统是否需要能够在12.5kHz 和100kHz 的 ARINC429工作模式下运行?

    2.布线/布线的线路阻抗是多少?  这决定了驱动10V 信号所需的线路功率。

    3. TI HSAMP 具有多种可在您的系统中工作的不同线路驱动器。  您是否需要接收器 IC、或者信号客户端是否可以直接接收信号?  我们可以提供 FDA 建议、以帮助将线路信号驱动到 ADC 中。

    4.此系统有哪些可用的电源?

    5.在监测 TI 器件的性能时、我是否需要注意任何测试或故障情况?

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ARINC 以1MHz 时钟速率运行。 驱动器 输出电压 为+/-10V、接收器应该能够在1MHz 下接受+/-10V 的输入电平、我可以提供+/-12VDC 或+/-18VDC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramin:

    谢谢你。  我会看一下能否提供一些建议、或许可以进行仿真。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramin:

    您是否仍需要设计方面的帮助?

    我建议查看 THS6232、以首先考虑您的设计。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramin:

    我们如何为您的设计提供支持? 您还有其他问题吗?  您是否了解过 THS6232、以及 ARINC429是否有资质认证或可靠性标准?

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 Holt Semiconductor 器件。 谢谢你