This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339LV:在输入引脚上生成电压的比较器

Guru**** 2666255 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339LV, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1397681/lm339lv-comparator-generating-voltage-at-the-input-pins

器件型号:LM339LV
Thread 中讨论的其他器件: LM339

工具与软件:

大家好

我正在 BMS 应用中使用 LM339LV 四通道封装比较器。 比较器由5V 供电、开漏输出通过10K 电阻上拉至3.3V。 使用了四通道封装中的两个比较器、两个比较器悬空。

 比较器的-输入由900mV 至10K 电阻器供电、+输入由0V 至1K 电阻器供电。

问题在于放大器在输入引脚上产生电压、可能是通过 从输入引脚拉出电流的方式。 两个引脚上的电压从900mV 上升到1.2V 并从0V 上升到100mV。 似乎从输入引脚提供了大约10uA 的电流。 会发生什么。 请提供帮助。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mrinal:

    LM339LV 具有失效防护 CMOS 输入。 不应有电流流入或流出输入端-即使没有电源也是如此。

    您要使用什么来测量引脚上的电压? DMM? 范围?

    电源电压是多少? 您能否提供原理图?

    它会变得很热吗??

    确保您使用的是"LM339"类型的四路比较器引脚(所有输入都在顶部)、而不是四路运算放大器引脚(在角落上的输出)。 我们以前曾看到过这种错误。

    输入。 由于它是 R-R 输入、因此将负输入连接到 V+、将正输入连接到 GND、以强制输出处于高电平。 从而使未使用的通道免受噪声的"抖动"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我使用的封装将所有输出都放在一侧(引脚13、14、15、16)。 确切的器件型号为 LM339LVRTER。

    DMM 和示波器均使用悬空探头测量电压。 电压恒定、不脉动。 器件不是很热。 原理图如下所示

     即使 比较器的正输入端子 低于输入、一个比较器的输出仍停留在1.5V 左右的中间位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比较器2的输出未上拉。 当我使用10K 电阻将其上拉至3.3V 时、两个比较器的输出现在均为2V。 电压为1.5V 的比较器1也已变为2V。 输入引脚上的电压也已从1.2V 增加到1.5V、只需将比较器-2输出上拉至3.3V 即可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mrinal、

    从原理图中看、我认为没有问题。 我们还能看到通道2的原理图吗?

    会发生怪异的事情。 只需添加上拉电阻器、通道就不会相互影响。 没有其他人抱怨过这样的事情。。。

    您确定它已正确焊接吗? 您确定它们是10k 电阻器吗?

    您能给我发送您布局的快照吗? 确保引脚1和引脚16位于角点下方、且方向正确? 我看到过一些封装、它们按顺时针方向编号(顶部1-4)。 确保您的封装尺寸与数据表中的封装图一致(一侧为1-4 CCW)。

    您是手动焊接还是尝试回流? 如果散热焊盘上的焊料过多、可能会向上推动封装并导致焊盘连接不良。 尝试轻触或按下它。 器件周围或下方的烧毁助焊剂可能会导致电阻-请清洁良好。

    如果布局正确且接线正确-则可能损坏。 这是电流从输入中流出的唯一途径。 您是否尝试过替换它?

    输出驱动是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我发现了问题。 中心焊盘已接地、但实际接地引脚(引脚12)未接地。 PCB 上出现了错误。 将外部线缆从地连接到引脚12后、器件将按预期工作。

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mrinal:

    啊! 以为有什么问题...

    散热焊盘通过芯片底部间接连接到 GND、因此存在串联电阻。 GND 引脚12是主 GND 路径。

    很高兴您找到了这个问题!