This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6642:LMH6642输入范围问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6642, TL431, TLV3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1385518/lmh6642-question-of-lmh6642-input-range

器件型号:LMH6642
主题中讨论的其他器件: TL431TLV3201

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

我将 LMH6642用作具有单电源轨3.3V 的比较器。 LMH6642的数据表指出最大输入电压范围为+/-2.5V。 这是否意味着我可以安全地施加+2.5V 至-0.6V 的共模输入电压而不会有任何问题?

如果不建议这样做、您能否推荐使用一个能够使用单个3.3V 电源处理-0.6V 至+2.5V 输入电压范围的比较器?



谢谢、此致、

Wayne Chen
2024年07月10日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值可防止损坏、但不能保证器件正常工作。 (差分输入电压是两个输入之间的差值。)

    CMRR 规格表明、在3.3V 时、输入范围为−0.1V 至1.9V

    我不知道有任何器件允许低于负电源轨0.6V 电压。 负电压来自哪里? 你不能把它移到更高的位置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我的 计划为:+/-12V 脉冲 信号-> TL431 ->+2.5V/-0.6V -> LMH6642 -> GPIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关阈值是多少? 您需要多大的传播延迟? 您是否有其他电源电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    您如何在系统中利用 TL431?  您似乎要在初始+/- 12V 脉冲之后设置系统电压电平;可能将 TL431用作比较器(开环)。  您是否确定需要在3.3V 单电源上将 LMH6642驱动至0V 以下?   

    LMH6642也是电源功率更高的器件、处理12V 的总电源电压。  虽然我想您的系统中存在3.3V 的电压、但如果您愿意、您可以在不同的分离电源轨上运行 LMH6642。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这 是我的原理图部分以及测试结果。 输入信号包含宽度为25us 的+/-12V 脉冲(CH1)。 TL431设置为将输出电压调节在+2.0V 至-0.6V 范围内(CH2)。 我正在寻找一个可以 调整 TL431输出上升沿的比较器、使其与能够处理高达+/-5V 电压的 DAQ 兼容。 整个电路由+3.3V 单电源轨供电。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以通过将 LMH6642替换为 TLV3201比较器以及在 TL431和 TLV3201之间引入电阻分压器来解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    使用 TL431、您可以将电压从-0.6V 升高到-0.1V。  这将解决低侧的输入限制问题

    如果您将 LMH6642用作比较器、您是否无法将其与这种偏移输入信号搭配使用、而是将+12V 系统输入的任何输出作为"高"条件?

    作为比较器、LMH6642需要什么输出信号?

    您是否无法像您在使用 TLV3201时提到的那样使用 TL431、电阻分压器和 LMH6642?

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:  

    TLV3201数据表指出:"输入引脚被二极管钳制至电源轨。 摆幅可能超过电源轨0.5V 的输入信号的电流必须限制在10 mA 或更低。" 这是否意味着该器件可以承受-0.6V 的输入信号(由 TL431输出产生)?






    CH1:TL431的输入为+/-12V 方波。 通道2:TL431的输出范围为-0.6V 至+2.0V。 我正在研究一种比较器、以将 TL431的输出调整回方波形。"



    谢谢、此致、

    Wayne Chen
    2024年07月15日


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    本周的明天和星期五、我将有时间来详细介绍您的赛道。

    谢谢你。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!  

    如果您无法使用输出电压在 LMH6642输入共模范围内的 TL431、则必须使用另一个器件、如您提到的比较器。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我们已完成 对 TL431和 TLV3201的验证... Wayne Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    感谢您的跟进。  如果您的系统中需要任何缓冲器或增益级、我们提供了各种高速放大器供您选择。

    将 LMH6642用作比较器并不像将比较器用作比较器那么容易或简单。

    谢谢你。

    此致!

    ALEC